结果:找到"石英晶体振荡器 石英晶振 YXC扬兴科技 有源晶振 振荡器 晶振",相关内容1000条
- YXC晶振32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
- 3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印技术可用于珠宝,鞋类,工业设计,建筑,工程和施工(AEC),汽车,航空航天,牙科和医疗产业,教育,地理信息系统,土木工程,和许多其他领域。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。在3D打印过程中,对每一个细微的操作都需要进行精确控制,以确保打印出的物体与设计保持一致。晶振作为提供稳定时钟信号的装置,可以确保3D打印机在执行每一个动作时都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,石英晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-27 16:27:00
- 如何在有源晶振十大品牌内按需选择
- 在挑选和购买有源晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户都是在有源晶振十大品牌内对比和挑选。对于有源晶振产品而言并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求来选择在各方面都符合预期的品牌,接下来说说可对比品牌的哪些方面。确定有源晶振类型进行对比在面对有源晶振十大品牌做选择时,先要重视的就是有源晶振的类型。有源晶振根据自身功能属性的不同可以分为普通晶振和温补晶振以及压控晶振和温补压控晶振多种,因此为了确保实际的使用体验自然就要按需进行对比,像温补晶振就是具备温度补偿能力的有源晶振,其可以让晶振本身具有更好的稳定性,还有就是生产技术要求更高的可编程晶振,在选择晶振品牌前必...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-16 18:09:00
- 选晶振时该如何判断品质好坏
- 晶振作为重要的电子元器件芯片在很多方面都有应用,当批量购买晶振时自然不能只关注其价格,尤其是在对比预算内的晶振产品时要重视其品质。为了避免因为定价购买到不良产品,接下来给大家说说,判断晶振品质的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。一、通过外观细节判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些部件的做工如何,尤其是注意光亮程度,是不是存在不清晰或者模糊的脚位,还有就是整体外观是否干净防尘。我们在拆封晶振的时候往往会忽略手印或者灰尘等,还有就是像外壳和基座之间的缝隙是不是符合正常标准等都是可以判断晶振品质的细节。如果发现晶振有...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-15 16:09:00
- 温补晶振分类是什么呢
- 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。另外温补晶振是广泛应用于通信、导航、雷达、测量仪器等电子设备中。温度补偿晶体振荡器作为它们的参考频率源,是上述电子设备的关键部件,被称为这类电子设备的“心脏”,是非常重要零件的。电压控制温补晶振通过晶振电压控制端子调整压控电压,可以调整晶振频率精度。TCXO(温补晶振)它是一种带有附加温度补偿电路的石英晶体振荡器,以减少因环...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-30 18:18:00
- 可编程晶振常见问题以及使用思路
- 可编程晶振。简单来说就是一种任意编程频率的晶振,可以通过一个发生器放大或缩小,有选择地实现各种总线频率。在实际应用或初步了解中,会遇到各种各样的问题。以下编辑列出了与SiTime可编程晶振相关的一些常见问题和答案。OE和ST功能有什么区别?SiTime晶振(引脚1)的大多数特征引脚可编程为“输出使能”(OE)或“待机”(st)功能。在这两种情况下,拉低引脚1都可以停止器件的输出振荡,但方式不同,如下所述。对OE引脚施加逻辑低电平只会禁用输出驱动器并将其置于Hi-Z模式,但器件的其余部分仍在运行。由于输出无效,功耗降低。例如,对于3.3VSiT800320MHz器件,在15pF负载下,IDD从...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-27 14:58:00
- 如何定制差分晶振应用电路方案
- 其实,关于定制定制差分晶振应用电路方案,首先要根据企业的需求进行定制,因为不同的企业可能对于定制差分晶振应用电路定制需求是不同的,在这些方面应该准确的了解自己的需求,然后在进行定制的。下面给大家分享一些如何定制差分晶振应用电路方案吧!定制差分晶振应用电路方案一:方案的运作费用其实,选择不同的公司定制差分晶振应用方案的费用的是不同的,一般在执行差分晶振应用电路方案的时候是需要一定的运作费用,比如人员的安排,研发的难以程度,公司的安排等等这些都是需要注意,尤其是定制差分晶振应用电路方案的需要根据企业的需求进行确定,因为只有这样的开发才合适。当然,有能力的企业可以直接通过差分晶振应用电路公司进行这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-24 18:04:00
- 提高支付体验:YXC有源晶振YSO110TR高精度刷卡器
- 在电子行业中,刷卡器等各种应用设备要求高精度、快速启动以及可靠性强的晶振元件。为满足刷卡器特性,宽电压有源晶振YSO110TR系列,优异特性使得它成为行业中备受信赖的解决方案。有源晶振在刷卡器中的重要性以及YSO110TR的产品信息。有源晶振在刷卡器的重要性:刷卡器作为现代支付与身份验证的重要工具,对时序控制和数据传输的准确性要求极高。而有源晶振作为时钟源,有稳定的时钟信号,对刷卡器的正常运行起到关键作用。它能保证刷卡器内部各个模块的同步与协调,使得数据传输准确无误,并快速的启动时间和高可靠性。YSO110TR系列宽电压有源晶振是YXC扬兴科技专为刷卡器等应用设备设计的解决方案。该晶振系列具...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-23 17:41:00
- YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
- 随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。【方案优势】1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品;2.先进的数字信号处理技术和声学原理;3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。【方案框图...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-19 17:19:00
- 3D打印机选什么料号?YXC扬兴科技石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选
- 随着3D打印技术的快速发展,3D打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器YSO110TR作为3D打印机的关键组件之一,通过提供精准的时钟参考信号,助力3D打印机实现高精度、精细造型。3D打印行业对于时间和精度的需求日益增长。精确的时钟信号对于3D打印机的准确操作和精细打印起着重要作用。YSO110TR作为有源石英振荡器,频率为25MHz,总频差仅为±30PPM,为系统提供精准的时钟参考。其稳定性和低抖动特性确保了3D打印机在操作过程中的准确性和可靠性,使得打印出的模型更加精细、精确。石英振荡器YSO110TR具备宽温工作范围,能够在-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 石英晶振 YXC扬兴科技 有源晶振 振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-08 14:32:00
- YXC扬兴科技——石英振荡器YSO110TR助力导航软件信号接收技术模块
- 随着导航技术的迅猛发展,导航信号接收技术模块在通信行业中扮演着至关重要的角色。在这些模块中,石英振荡器的重要性不可忽视。YXC扬兴科技的OT2JI-111-25M石英振荡器YSO110TR系列,以其卓越的性能和可靠性,为导航信号接收技术模块提供了关键的时钟频率支持,助力提升其性能表现。YSO110TR系列石英振荡器的OT2JI-111-25M型号拥有25MHz的稳定频率,频率稳定度达到了±30PPM。这意味着在导航信号接收技术模块的工作过程中,石英振荡器能够提供高度精确和稳定的时钟频率,确保模块能够准确接收和处理导航信号,提供精准的导航功能。尺寸对于导航软件信号接收技术模块的设计至关重要,特...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英振荡器 扬兴科技 YXC 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-03 11:11:00
返回